This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 4线接口

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863190/dp83867cs-sgmii-4-wire-interface

器件型号:DP83867CS

大家好

如果我们问 DP83867CS、您会介意吗?


MAC IF:SGMII 4线制连接
PHY:25MHz (例如)
CPU:200MHz (例如)

在 SGMII 4线制连接的情况下、PHY 的时钟和 CPU 的时钟是否需要同步?
我们假设 PHY 的时钟和 CPU 的时钟不 需要同步。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    请参阅数据表中的"8.4.1.1串行 GMII (SGMII)"。MAC 功能会影响 SGMII 需要通过4线制与6线制配置的方式。

    "时钟和数据恢复在 MAC 和 PHY 中执行、因此计时不需要额外的差分对。 或者、如果 MAC 无法从 SGMII 接收数据恢复时钟、则 DP83867可配置为通过差分对提供 SGMII 接收时钟。"

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

    感谢您的回复!

    作为此问题的背景、客户使用 DP83867CS 并进行以下处理;


    MAC IF:SGMII 4线制连接
    PHY:25MHz
    CPU:200MHz

    在这些情况下、如果 FPGA 的一个和 PHY 的一个之间没有同步的时钟、则无法连接。
    因此、我们假设它取决于 MAC 设置。
    我们是否应该确认 寄存器 SGMII_ANEG_STS (地址= 0x0037)?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu San

     我们可以解决它。 差分对的接线长度存在问题。

    此致、

    大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    听得不错!

    谢谢、

    Vibhu