This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 设计问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863625/tps65987d-tps65987d-design-questions

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TVS2200

大家好、我有一位客户有一些问题。 我将在内部发送与原理图相关的问题。

1) 1)组件电容应使用什么封装电阻器、缓冲电路应使用3.48欧姆电阻器(数据表中的图35)、  0402 / 0603 / 0805 / 1206?

1b)客户还 在 USB-C 连接器上使用 TVS2200进行保护、这是否足以防止20V 以上的任何电压尖峰出现保护? 我注意到在 e2e 帖子中、我们推荐了该器件。 我们有没有为此做过任何测试数据? 与 TVS 相比、缓冲器更受青睐、还是两者都已组装?

2) 2)在3V3_LDO 上,输出最大为25mA,即使在3V3IN 上由外部开关供电时,输出可提供超过25mA 的电流?

3)  PP_CABLE–由于我们不使用它、 因此引脚必须接地或最好具有上拉和下拉选项以满足未来需求?

4)     BOOT - ADCIN1如果我们的设备是接收设备、使用最大15V @ 3A 的电源适配器、我们还将其用作5V 至1A 的 OTG、那么在许多选择中、为 ADCIN1进行编程的最佳选择是什么?

  1. 电池电量耗尽–BP_WAIT for 3V#_Internal?
  2. 配置3?

5) 5)     此器件是否存在勘误表?  最新的固件版本位于 TI 配置工具中。 我们是否有任何硬件勘误表? 我认为不需要,只需要问…。

6) 6) 没有指示信号 MISO (SPI 闪存上的引脚5)需要拉电阻。 它是否需要上拉?

6B)没有表明信号 CLK (SPI 闪存上的引脚6)需要拉电阻。 它是否需要上拉?

非常感谢你们的帮助!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于缓冲器电路、客户可以使用 EVM 用户指南在布局和物料清单部分中所示的电路、 这似乎是3.48欧姆电阻器和4.7uF 电容器、但它们的封装类型将取决于电路的功率耗散。 对于 TVS2200、如果建议使用该器件专门为 TPS65987D PD 控制器提供保护、我也建议使用该器件。 我可以在本周与团队一起查看是否还有其他建议。

    我不确定我是否理解您的第二个问题。 您是否说您需要 LDO_3V3输出高电流? 该信号的绝对最大 Iload 高达50mA、因为它仅用于内部电路。  

    您需要为 PP_Cable 信号通电、因为该信号为 CC 线路供电。 我建议查看数据表中的电源要求和特性部分以了解该信号的要求。

    对于引导模式、它将取决于您的客户是否具有闪存。 如果是、它们可以让器件处于其中一种电池电量耗尽模式、同时等待补丁通过闪存、 或者、如果它们不使用闪存或主机对自己的配置进行编程、则使用其中一种默认配置、例如配置3和 BP_NoWait 死电池配置。

    遗憾的是、目前没有此器件的勘误表。

    对于 SPI 信号 MISO 和 CLK、不需要上拉电阻、因为如果客户正在使用闪存、它将直接连接到闪存。  

    有关特定器件的其他信息或详细信息、我还建议向客户展示产品页面"技术文档"选项卡中有关此 PD 控制器的应用手册、因为其中包含有关我们 PD 器件特定应用的深入信息。

    谢谢、

    哈里