Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TVS2200、
大家好、我有一位客户有一些问题。 我将在内部发送与原理图相关的问题。
1) 1)组件电容应使用什么封装电阻器、缓冲电路应使用3.48欧姆电阻器(数据表中的图35)、 0402 / 0603 / 0805 / 1206?
1b)客户还 在 USB-C 连接器上使用 TVS2200进行保护、这是否足以防止20V 以上的任何电压尖峰出现保护? 我注意到在 e2e 帖子中、我们推荐了该器件。 我们有没有为此做过任何测试数据? 与 TVS 相比、缓冲器更受青睐、还是两者都已组装?
2) 2)在3V3_LDO 上,输出最大为25mA,即使在3V3IN 上由外部开关供电时,输出可提供超过25mA 的电流?
3) PP_CABLE–由于我们不使用它、 因此引脚必须接地或最好具有上拉和下拉选项以满足未来需求?
4) BOOT - ADCIN1如果我们的设备是接收设备、使用最大15V @ 3A 的电源适配器、我们还将其用作5V 至1A 的 OTG、那么在许多选择中、为 ADCIN1进行编程的最佳选择是什么?
- 电池电量耗尽–BP_WAIT for 3V#_Internal?
- 配置3?
5) 5) 此器件是否存在勘误表? 最新的固件版本位于 TI 配置工具中。 我们是否有任何硬件勘误表? 我认为不需要,只需要问…。
6) 6) 没有指示信号 MISO (SPI 闪存上的引脚5)需要拉电阻。 它是否需要上拉?
6B)没有表明信号 CLK (SPI 闪存上的引脚6)需要拉电阻。 它是否需要上拉?
非常感谢你们的帮助!