This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306:上拉 VCCx 问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862484/pca9306-pca9306-question-for-pull-high-vccx

器件型号:PCA9306

我们使用远程电路板插入主板、如下面所示。 远程板使用内部1.8V 上拉 I2C、而主板使用3.3V 上拉 I2C。 PCA9306的使能由 MCU GPIO 控制。 我的问题是如何决定 VCC2和 VCC1。 例如、对于此设计、我是否可以对 VCC1和 VCC2使用相同的3.3V 电压? 或者、VCC1应为1.8V、VCC2应为3.3V。 或 VCC1可短接至地、因为远程板使用内部1.8V 上拉 I2C。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    从技术上讲、Vref1和 Vref2可以互换、但使能引脚上的 GPIO 注释不得超过两个电压范围中的较低者加上 Vth。

    不过、通常情况下、Vref2是较高侧电压轨、而 Vref1是较低侧电压轨。

    "对于此设计、我可以对 VCC1和 VCC2使用相同的3.3V 电压吗?"

    对于此设计、您可以放弃此操作、但控制使能引脚的 GPIO 不能超过1.8V+Vth。 <-这可确保电平转换功能仍然有效。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的帮助。

    我是否可以再次检查"为 VCC1和 VCC2施加相同的3.3V 电压"?

    如下面所述、如果 VCC1=VCC2、那么来自高电平逻辑 GPIO 的使能电压不超过 Vref + Vth。 对于我的应用、如果我们在 VCCx 上使用相同的3.3V、那么使能 电压不应超过3.3V + Vth。 是这样吗?

    还有一个问题。 我是否可以知道 Vref1可以接地短路或保持开路? 因为远程板将在内部上拉。  

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如下文所述、如果 VCC1=VCC2、则来自高逻辑 GPIO 的使能电压不超过 Vref + Vth。 对于我的应用、如果我们在 VCCx 上使用相同的3.3V、那么使能 电压不应超过3.3V + Vth。 是这样吗?"

    由于您的系统使用1.8V 的低转换电压(即使您的 Vref 为3.3V)、因此新的使能电压规则 Venable 不能大于1.8V+Vth。

    "我是否知道 Vref1可以短路接地或保持开路? 因为远程板将在内部上拉。 "

    如果您使用图10设置、则可以为 Vref1接地并将 Vref2保持为3.3V。

     

    此外、在您将设计推出以进行电路板制造之前。 如果您愿意、请发送有关 PCA9306的原理图至 duynguyen@ti.com、我可以进行最后一次查看以验证 PCA9306是否正确。

    谢谢、

    -Bobby