This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C32接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863414/am26c31-am26c32-interface

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26C32

我想知道我们是否可以向 AM26C32馈入负电压。 数据表显示、可向26C32施加-7V 至+7V 的共模电压。 这是否意味着任何一个输入都可以达到低于接地引脚电压的电压。 它不会触发保护二极管吗?

主要问题是允许在任何一个输入端馈入负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeesh、

    您对共模范围的解释是正确的-该器件应能够在该范围内的输入电压下工作。  为了避免触发任何保护电路或造成损坏、请确保信号处于"绝对最大值"额定电压范围-11V 至+14V

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回复。