Other Parts Discussed in Thread: AM26C32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26C31 主题中讨论的其他器件:AM26C32
我想知道我们是否可以向 AM26C32馈入负电压。 数据表显示、可向26C32施加-7V 至+7V 的共模电压。 这是否意味着任何一个输入都可以达到低于接地引脚电压的电压。 它不会触发保护二极管吗?
主要问题是允许在任何一个输入端馈入负电压。