请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041-Q1 您好!
我在论坛上阅读了以下内容:
"您好、
我们有一个基于寡妇的工具、用于配置内部寄存器和执行 OTP。
无法通过集线器通过 USB 访问附加的 EEPROM、请提供电子邮件地址。
此致"
可以给我一份工具副本吗? 电子邮件地址为:em10500bc@gmail.com
您能否解释一下它为什么会在数据表首页上这样说:
"支持通过 USB2.0上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程"
当上述答案显示无法完成时?
谢谢、
埃尔顿