This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1:TUSB8041 EEPROM 访问

Guru**** 2970770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863069/tusb8041-q1-tusb8041-q1-tusb8041-eeprom-access

器件型号:TUSB8041-Q1

您好!

我在论坛上阅读了以下内容:

"您好、

我们有一个基于寡妇的工具、用于配置内部寄存器和执行 OTP。
无法通过集线器通过 USB 访问附加的 EEPROM、请提供电子邮件地址。
此致"

可以给我一份工具副本吗? 电子邮件地址为:em10500bc@gmail.com

您能否解释一下它为什么会在数据表首页上这样说:

"支持通过 USB2.0上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程"

当上述答案显示无法完成时?

谢谢、

埃尔顿