主题中讨论的其他器件:TCA6424A
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我使用 IO 扩展器 EVM 进行 IO 端口扩展实验,如 用户指南所示
我的第一个问题是用户指南描述“使用 MSP430Flasher.exe 和 IO_Expander.txt 文件将固件刷写到 LaunchPad”,但我没有尝试这样做。我在没有链接仿真器和设置驱动程序的情况下漂移更新固件? 请说明更新固件的步骤吗?
第二个问题是测试 TCA6424A 时、将 GUI 设置为控制 P02 (PCB 上的 P02_24)和 P03 (PCB 上的 P03_24) IO 扩展器 EVM 和相应的 LED、 除了 P02和 P03外没有复选框 、 当取消选中 EVM 的"P02/P03 OUT 项目"时、它不能打开或关闭 LED。 非常感谢!
此致!
李里芬