This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IO-EXPANDER-EVM:接口论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862490/ccs-io-expander-evm-interface-forum

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
主题中讨论的其他器件:TCA6424A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 我使用 IO 扩展器 EVM 进行 IO 端口扩展实验,如 用户指南所示  

我的第一个问题是用户指南描述“使用 MSP430Flasher.exe 和 IO_Expander.txt 文件将固件刷写到 LaunchPad”,但我没有尝试这样做。我在没有链接仿真器和设置驱动程序的情况下漂移更新固件? 请说明更新固件的步骤吗?  

第二个问题是测试 TCA6424A 时、将 GUI 设置为控制 P02 (PCB 上的 P02_24)和 P03 (PCB 上的 P03_24) IO 扩展器 EVM 和相应的 LED、  除了 P02和 P03外没有复选框 、 当取消选中 EVM 的"P02/P03 OUT 项目"时、它不能打开或关闭 LED。 非常感谢!

此致!

李里芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Riffin、

    您能否确认您使用的是哪款 MSP430 EVM?

    最近、我们一直看到希望评估 IO 扩展器 EVM 的客户在刷写 MSP430 EVM 时遇到问题、因为较新的 EVM 与为 IO 扩展器 EVM 开发的软件不兼容。 之前的 MSP430板确实与软件配合使用、但已经停产。

    解决方法是利用 MSP430与 IO 扩展器 EVM 进行通信、方法是将 MSP430上的两个引脚设置为开漏(SDA 和 SCL) 并运行 I2C 库并将 I2C 流量发送到 IO 扩展器 EVM 上的器件、而不是尝试使用 GUI。 <--如果我们为您提供了示例代码,您是否可以这样做?

    谢谢、

    -Bobby