This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:升压/均衡功能的方向

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB213-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862648/tusb217-q1-direction-of-the-boost-equalization-function

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB213-Q1

大家好、

我对 TUSB217-Q1有两个问题、如下所示。

1.当我通过外部电阻设置升压和 RX_SEN 电平时、它对两个方向都有效吗?

我是说、当 OTG 改变数据传输方向时、交流/直流升压和均衡功能在外部电阻设置的电平下工作?

2.我被告知 TUSB213-Q1不适用 "符合 ATS 标准的驱动强度"。

在驱动强度方面、您是否有任何更新使 TUSB213-Q1符合 ATS?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、TUSB217-Q1是完全双向的。

    2. TUSB217-Q1是您将要用于 ATS 测试的处理器。