Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB213-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB217-Q1 主题中讨论的其他器件: TUSB213-Q1
大家好、
我对 TUSB217-Q1有两个问题、如下所示。
1.当我通过外部电阻设置升压和 RX_SEN 电平时、它对两个方向都有效吗?
我是说、当 OTG 改变数据传输方向时、交流/直流升压和均衡功能在外部电阻设置的电平下工作?
2.我被告知 TUSB213-Q1不适用 "符合 ATS 标准的驱动强度"。
在驱动强度方面、您是否有任何更新使 TUSB213-Q1符合 ATS?
此致、