This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219 IN1能否支持 SMPTE ST-2082-1 (12G)?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/862409/lmh1219-can-lmh1219-in1-support-smpte-st-2082-1-12g

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1218

您好!

请问 IN1 (差动100 Ω)端口是否支持 SMPTE ST-2082-1 (12G)?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    是的 LMH1219 IN1 100 Ω 差分输入确实支持 SMPTE。 请注意、我们需要使用 SMBus 或 SPI 接口来设置寄存器、如下所示:

    RAW   FF   05   07   //启用 EQ 内核
    RAW   31   20   30   //加电 OUT0
    RAW   33   20   30   //加电 OUT1
    RAW   FF   04   07   //启用 lmh1218内核
    原始   3F   04   //   覆盖参考速率
    原始   2F   00   C0   //启用 CDR 锁定为 SMPTE 速率
    原始   3F   10   10///   覆盖 IN_OUT_SEL 引脚
    RAW   31   03      03 //选择 IN1到 OUT0和 OUT1
    RAW   3F   08   08//Override   OUT_CTRL
    RAW   09   00   20   //禁用独立输出控制
    原始   1C   08   0C   //如果锁定 OUT0/1时钟恢复数据、否则为原始数据
    原始   0A   0C   0C   //复位 CDR
    原始   0A   00   0C   //释放复位

    此致、Nasser