Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1218
您好!
请问 IN1 (差动100 Ω)端口是否支持 SMPTE ST-2082-1 (12G)?
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Nicky、
是的 LMH1219 IN1 100 Ω 差分输入确实支持 SMPTE。 请注意、我们需要使用 SMBus 或 SPI 接口来设置寄存器、如下所示:
RAW FF 05 07 //启用 EQ 内核
RAW 31 20 30 //加电 OUT0
RAW 33 20 30 //加电 OUT1
RAW FF 04 07 //启用 lmh1218内核
原始 3F 04 // 覆盖参考速率
原始 2F 00 C0 //启用 CDR 锁定为 SMPTE 速率
原始 3F 10 10/// 覆盖 IN_OUT_SEL 引脚
RAW 31 03 03 //选择 IN1到 OUT0和 OUT1
RAW 3F 08 08//Override OUT_CTRL
RAW 09 00 20 //禁用独立输出控制
原始 1C 08 0C //如果锁定 OUT0/1时钟恢复数据、否则为原始数据
原始 0A 0C 0C //复位 CDR
原始 0A 00 0C //释放复位
此致、Nasser