This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:将 MUX 输出连接到 PHY

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TS3USB221A, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169651/tmuxhs4212-connecting-mux-outputs-to-phy

器件型号:TMUXHS4212
Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221ATMUXHS221

大家好、  

我有以下应用:

 

通过 PCIe,我得到4个3V3信号,这些信号被转换为1.8V。

这4个信号是 MUX TMUXHS4212的输入、输出连接到 TI DP83826 PHY。

 

我在这里有2个问题:

  1. 是否可以将多路复用器直接连接到 PHY?
  2. 我们是否需要在多路复用器和 PHY 之间使用去耦电容器?

 

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83826是一款超高速10/100Mbps 以太网 PHY 收发器、TMUXHS4212是一款性能超差的收发器。

    建议使用 TMUXSH221或 TS3USB221A、它是3.3V IO。 交流电容取决于应用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的快速回答、

    对于以太网信号、我们需要3.3V I/O 电压还是可以使用1.8V 电压? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它是 TMUXHS221、它是模拟开关、因此0至3.3V 之间的任何信号都可以通过。

    从  DP83826 开始、它是3.3V 信号。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NR1S 需要在 TMUXHS221输出端获取 JTAG/1.8V 或100Base-T (以太网)。 请告知它是否可以支持它。
    我是否需要在以太网线路上添加去耦电容器?
    TMUXHS221 VDD 1.8或3.3V 应该是什么? 为什么?
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在输出端添加交流电容。

    TMUXHS 应为您的应用的3.3V。

    此致

    Brian