Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TS3USB221A, TMUXHS221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXHS4212 Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221A、 TMUXHS221
大家好、
我有以下应用:

通过 PCIe,我得到4个3V3信号,这些信号被转换为1.8V。
这4个信号是 MUX TMUXHS4212的输入、输出连接到 TI DP83826 PHY。
我在这里有2个问题:
- 是否可以将多路复用器直接连接到 PHY?
- 我们是否需要在多路复用器和 PHY 之间使用去耦电容器?
此致。