This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 是否支持 EtherCAT?

Guru**** 2755155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855800/dp83825i-can-dp83825i-support-ethercat

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83822I

您好!

我的客户与我一起检查了 DP83825I 是否可以支持 EtherCAT 应用? 到目前为止、他们使用了 KSZ8041、从其网站上可以清楚地看到 KSZ8041可以支持 EtherCAT。请支持这个问题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    他们是否在寻找 EtherCAT IP 内核? DP83825I 属于 RMII 器件、因此符合 EtherCAT IP 内核的要求。

    我们正在努力将 DP83825I 列入 Beckhoff 批准的器件列表。

    如果他们正在寻找 ET 认证和 IP 核心认证、DP83822I 是一款通过 Beckhoff 认证的器件。

    它支持 MII、RMII 和 RGMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    Beckoff 不建议将 RMII PHY 用于从器件。 DP83825I 将获得主器件还是从器件的认证? 或者、这条 Beckoff 规则将来会发生变化吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    PHY 将同时适用于从器件和主器件、但正如应用手册所述、RMII 具有 FIFO、从而增加延迟和抖动。

    系统执行者应确定 MII 是否为必需项。 就资质认证而言、我们预计 DP83825I 将出现在列表中。