This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:布局指南

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858444/sn65hvd230-layout-guideline

器件型号:SN65HVD230

尊敬的先生:

我们需要了解 TI SN65HVD230 CAN 总线收发器的布局指南。 我们的问题如下。

差分信号的 CANH 和 CANL 从 IC (SN65HVD230)连接到连接器

A. PCB 上的最大总布线长度是多少?

B. CANH 和 CANL 的最大布线长度不匹配是多少?

c.端接的 R、C 是否靠近 IC (SN65HVD230)或连接器?

d. 从 IC (SN65HVD230)到终端的最大布线长度是多少?

E.端接至连接器的最大布线长度是多少?

2.用于从 MCU 连接到 IC 的信号的 TXD 和 RXD (SN65HVD230)

a. 从 MCU 到 PCB 上 TI 收发器的最大总布线长度是多少?

b.是否需要匹配 TXD 和 RXD 之间的布线长度? 如果是、TXD 和 RXD 的最大布线长度不匹配是多少?

谢谢你

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分信号的 CANH 和 CANL 从 IC (SN65HVD230)连接到连接器

    A. PCB 上的最大总布线长度是多少?

    PCB 布线本身会引入寄生效应、因此通常最好保持较短的寄生效应。 与接线线束相比、这些线束对于 CAN 信号可能不会太大。 CAN 布线的影响更明显、可能会发射到附近的其他布线。 更高频率的信号可能会与 CAN 线路之间耦合、与附近运行的其他信号或电源布线之间也可能耦合。 最好保持 CAN 线路远离其他布线并在附近覆铜接地层以抑制 EMI。

    B. CANH 和 CANL 的最大布线长度不匹配是多少?

    最好使两条 CAN 线路的布线长度尽可能相同。 长度或寄生效应方面的任何不匹配都会增加 EMI 辐射。 许多路由软件工具具有一个功能、可帮助您匹配差分信号的布线长度。

    c.端接的 R、C 是否靠近 IC (SN65HVD230)或连接器?

    -最好将端接放置在靠近 CAN IC 的位置。 端接和 IC 之间的距离可视为未端接传输线、因此应尽可能减小。 与总线相比、该段的长度非常短、因此这不会对性能产生很大影响。 例如、更好的做法是在 IC 之外包含分裂终端、而不是简单的近端终端。

    d. 从 IC (SN65HVD230)到终端的最大布线长度是多少?

    E.端接至连接器的最大布线长度是多少?

    -这里没有您应该拍摄的特定数字。 遵循将布线长度保持较短的一般做法、尤其是对于信号布线、将帮助您获得最佳结果。 请参阅1c 关于首选端接放置的注释。 请注意、瞬态/ESD 保护器件应靠近连接器放置。 这可防止这些事件深入电路板并干扰其他器件。

    2.用于从 MCU 连接到 IC 的信号的 TXD 和 RXD (SN65HVD230)

    a. 从 MCU 到 PCB 上 TI 收发器的最大总布线长度是多少?

    -由于这些线路也将承载高频信号数据,因此请遵循1a 中的注释。 与其他走线的隔离不太重要、因为通过这些走线的电流将比 CAN 走线小得多。

    b.是否需要匹配 TXD 和 RXD 之间的布线长度? 如果是、TXD 和 RXD 的最大布线长度不匹配是多少?

    因为这些不是差分信号,所以您不需要匹配这里的长度。 尽管 RXD 在大多数情况下将跟随 TXD、但收发器的延迟(t_loop)将比大多数情况下从布线长度引入的延迟更大。

     

    总之、请尽力在合理范围内保持布线长度较短、匹配差分信号(CANH 和 CANL)的布线长度、并将 ESD/瞬态保护放置在连接器附近。 有关去耦电容器、限流串联电阻以及外部上拉和下拉偏置的更多布局指南、请参阅 SN65HVD230数据表的第13节。  

    如果您对 CAN 布局还有任何疑问、或者您希望对上述任何意见进行澄清、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    由于我们有3个 MCU 需要通过 CAN 总线进行连接、因此我们需要了解以下信息。

    答:我们知道 CAN 线路长度应尽可能短。 但我们很难将3个 MCU 放在非常靠近的位置。 那么、我们想知道 PCB 布线上最大的 CAN 线长度吗?

    B.我们知道最好不要出现不匹配的情况。 我们可能需要蛇形线来进行长度匹配。  但它会导致阻抗不匹配、我们无法使用太多。 例如。 英特尔的 PDG 上 USB 数据对的20密耳不匹配定义。 那么、我们需要知道最大的 CAN 线路不匹配长度?

    c.对于 MCU 到 TI 收发器。 因为我们要连接3个 MCU。 因此、我们无法关闭每个 MCU 和 TI 收发器。  我们仍然知道 TXD/RXD 线的最大长度?

     谢谢你

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我们没有确切的建议 PCB 上 CAN 线路长度的最大值。 由于系统中存在多种因素、排放可能会有很大差异、因此通常需要权衡哪些因素对于特定应用最为重要。 话虽如此,我想帮助确定哪些因素可能对您最重要。

    您的电路板似乎会忙于三个 MCU。 在具有各种模拟和数字组件的应用中、将两种类型的组件分离有助于降低不必要的噪声。 在您的情况下、您可能会考虑将 CAN 收发器放置在更靠近电路板边缘的位置、以便将它们连接到总线电缆。 这将缩短电路板上相对较高电流的模拟 CAN 布线的长度、并使 CANH 和 CANL 的长度更容易匹配、因为这可能是连接器的更直射。 由于数字 TXD 和 RXD 引脚的电流要低得多、因此这些走线最好放置在其他 MCU 数据线附近。 这些迹线也更容易缠绕 MCU 迹线迷宫、因为它们不需要进行长度匹配。 使用这些走线将信号从数字组件区域中的 MCU 移至靠近连接器的收发器。  

    如果您希望获得有关您的设计所关注的具体问题的反馈、请告诉我。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    Kevin