This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关引导模式设置的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854728/tps65987d-questions-for-the-boot-mode-setting

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987BQ25710

客户将在其笔记本电脑中使用 TPS65987D。 他们要求设置引导模式引脚。 他们正在考虑以下2种应用案例:

1) 1) 默认情况    下、TPS65987D 端口配置为 DFP、具有5~20V、0.9~3A 拉电流能力;插入适配器后、TPS65987D 端口切换到 UFP、具有5~20V、0.9~3A 灌电流能力。

2) 2) 默认情况    下、TPS65987D 端口配置为 DFP、具有5V、3A 拉电流能力;插入适配器时、TPS65987D 端口切换到 UFP、具有5~20V、0.9~3A 灌电流能力。

对于情况2、是否可以在没有 EC 控制器的情况下实现?

对于上述2种情况、如何 分别配置 ADCIN1和 ADCIN2 (需要支持无电电池模式)?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    在没有 EC 的情况下、可以实现这两种情况。 您可以在系统上使用 SPI 闪存、并上传应用所需的确切配置。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您能否帮助进一步解释如何实现这一目标? ADCIN1和 ADCIN2呢? 请您提供任何参考资料的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于情况1、它是不带 EC 的 DRP 应用。 但 无法在      TPS65987和 TPS65988通过 I2C 进行无 SPI 主机编程时找到具有5~20V、0.9~3A 拉电流能力的 BUSPOWERZ 配置表。 是否缺失?

    对于情况1、如果 DRP 应用具有5  ~20V 的 EC、0.9~3A 的拉电流能力。  是否可以通过 I2C 更改功率级别5V/9V/12V/20V (65987D 通知 EC、EC 通知 BQ25710更改功率级别)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有引脚搭接配置来提供5V-20V 拉电流。 对于该用例、需要一个 SPI 闪存或 I2C 主机来加载配置/补丁。  

    如果存在 EC 且电源协议发生变化、TPS65987D 可以向 EC 发送 I2C 中断、EC 可以读回新的电源协议。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    SLVA972A–2018年5月–2019年4月修订  表1。 BUSPOWERZ 配置显示:

    配置5:
    仅限 DRP

    但 SLVSES1B–2018年5月–2019年1月修订 表7。 器件默认配置显示:

    配置5.

    仅限 UFP  

    1.这是上面的错误吗?

    对于简单配置5、TPS65987D 通过内部 ROM 工作、无需 SPI 闪存或 SMBus 连接、对吧?

    是否有支持 DRP 内部拉电流和灌电流的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件数据表中提供了正确的版本: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf

    正确、这些是默认的 ROM 配置。 无需外部 SPI 或 I2C 连接。

    没有支持 DRP 的 ROM 配置。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回答。

    另一个问题是、 当我使用 TPS65987D 的配置3时、如何确保 UFP 仅支持15V3A 和20V/3A 灌电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这无法通过默认配置来完成。 与配置3一样、将在5V-20V 之间灌电流的默认配置将接受5V 至20V 之间的所有电源产品。 您需要具有外部闪存和外部 MCU、以满足仅接受15V 和20V 功能的特定要求。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前、我尝试为 TPS65987D 启动 PCBA。

    配置为配置3 (无 SPI 闪存或 EC 连接),ADCIN1功率级别:1.43V,但 TYPEC 只能接收5V 电压。   

    然后我检查 CC1/CC2 (65987侧)引脚的接地电阻值,发现两者都是500K 欧姆,这与 EVM 值大约40Mohm (65987侧)不同 。  它是异常的吗?

    下图是启动期间的 CC 波形。  您是否会帮助检查它们?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的板上似乎存在硬件问题。 我建议将其与 EVM 进行比较、并查看原理图中的不同之处、以帮助缩小问题范围。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    连接 VBUS 上电时的 CC1/C_CC1引脚波形、为什么 CC1/C_CC1只有大约362mv? 有什么建议吗?

    并附加 LDO3V3、LDO_1V8电源波形以供您参考:

    还要连接 EVM 板 C_CC1/CC1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我检查 EVM 板的电压阈值、它似乎表明 UFP 对3A 源能力进行了四端广播、这似乎是正确的。 但是、对于我的 PCBA 电压三级362mv (似乎 是 VH_CCA_USB 或 VH_CCA_1P5)、 不符合我的配置(bp_no wait、UFP、配置3、MISO Ground、ADCIN1 1.43V)。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户已通过将 I2C 地址更改为0x000b 来解决此问题。 现在、它可以支持5V-20V 的灌电流、默认 配置为3、并且以前只能支持5V 的灌电流。 但是、他们不知道这种更改为何有助于解决此问题。 请帮您解释一下。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    听起来客户可能没有使用1%的电阻器、或者分压器分压比不在 ADCIN 读取范围的中心。 我很高兴您能够解决这个问题。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户表示他们遇到了与 EVM 相同的问题、并将 I2C 地址更改为0x000b、使 EVM 支持20V 灌电流。 请帮您检查一下。 谢谢你。