This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:奇怪的操作?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/855925/sn65dp141-strange-operation

器件型号:SN65DP141

尊敬的 TI-er。

我的客户是按照 SN65DP141设计的。

1.他没有控制 电路板上的 PWD#(断电)。

   1分钟后、明显运行良好。

2、在上电状态下5秒后、他控制 PWD#=高电平。

  运行良好。

您知道 strage 操作吗?

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWD#有一个内部200k 上拉电阻器。

    如何在电路板上连接 PWD#? 请在上电期间提供 VCC 和 PWD#的示波器捕获吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是上面提到的客户。

    我将在稍后的视频中详细解释。

    在电流板上、PWD#引脚具有3.3V 的上拉电阻1K、并且始终开启。
    没有控制信号。
    VCC 也是3.3V、一旦加电、电压就会打开。
    在该状态下、FPGA 接收到的数据需要几分钟的时间才能稳定下来。

    我用1K 下拉电阻器连接了 PWD #引脚、对其进行了修改、以便可以通过 FPGA 对其进行控制、并对其进行了重新测试。
    在接收到正常 DP 信号(来自 PC) 5秒钟后、PWD#引脚变为高电平。
    这样、FPGA 就可以立即接收正常数据、而无需数据稳定时间。

    如果延迟时间短或超过5秒、我也会遇到其他问题。

    SN65DP141中是否有我不知道的序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保在 VCC 斜升后 DP141掉电。 由于有一个内部200k 上拉电阻器、因此无需具有1k 外部上拉电阻器。 您确实需要在 PWD#上连接一个外部电容器 GND、以提供 PWD#和 VCC 之间的延迟。 电容取决于 VCC 的斜升时间。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解您告诉我的上拉电阻器。
    但是、如果 PWD #保持在默认的高电平状态、它不能正常工作、因此没有意义。

    如上所述、我还知道 VCC 和 PWD # High 之间的延迟可以改善这种现象。
    处理延迟的方法有两种:使用上述电容器或通过 FPGA 对其进行控制。

    关键的问题是、使用此延迟是否合适?

    即使工作正常、如果使用不当、您也可能会遇到编写问题。

    感谢您的回复。

    Rhee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    为了确保 DP141正常运行、请确保在 VCC 稳定后 DP141掉电。 您可以在 PWD#和 VCC 之间被动或主动创建此延迟。

    无源解决方案是使用电容、您可以使用 RC 时间常数根据 VCC 斜升时间计算所需的电容。

    有效的解决方案是使用 FPGA 来驱动 PWD#。 您需要确保 FPGA 在 VCC 稳定后将 PWD#驱动为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是一个在 VDD 和 PWD #引脚上添加一个电容器的图、其中包含了 VDD 和 PWD #之间的间隙。
    (施加1K 上拉电阻和1uF 电容、请参阅数据表电路。)

    当 PWD #的曲线达到90%时、VCC 已经稳定、所以它应该正常运行、但不是。

    仅当 PWD #信号在接收 DP 主数据5秒后更改为高电平时、它才会正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    您是在 PWD#变为高电平之前还是在 PWD#变为高电平之后发送 DP 主数据? 我可以看一下您的原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在初始电路中、由于应用了 VCC 并且 PWD #变为高电平、PC 主数据在 PWD #高电平之后传输。
     -->奇怪的操作(几分钟后,FPGA 接收到的 DP 数据稳定下来。)

    此后、电路板进行了修改、以控制来自 FPGA 的 PWD #信号。
    首先发送 DP 主数据、5秒后、PWD #变为高电平。
    ->正常工作

    DP141电路配置如下所示。

    电源是 VCC_3.3V、在整个电路板上共同使用。(网络名称是3.0V、但随意使用3.3V)
    I2C 由 FPGA 控制。
    其他引脚不受控制。
    在上一个答案的图中、通过在此原理图中添加电容器来测量。
    基本电路具有与 VCC 和 PWD #相同的斜升时序。

    感谢您的回复。

    Rhee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    由于 I2C 由 FPGA 控制、您何时对 DP141进行编程?

    是否可以转储 DP141的 I2C 寄存器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上电后、我使用 PC 软件执行"初始化"操作。
    此过程用于设置电路板设置
    "初始化"是通过使用.ini 文件中的 FPGA 寄存器设置手动按下软件上的按钮来完成的。

    DP141的设置在此过程中继续。
    HPD、AUX 等的 DP 通信也在"初始化"操作期间完成、并通过.ini 文件设置在 HPD、AUX 通信和 DP141设置之间设置延迟。

    目前、DP141的寄存器仅设置下面捕获的器件。

    当视频输出的最坏情况(即、增益设置最小化)时、可能会出现"奇怪的打印"。
    很难说出确切的值、因为条件取决于 DP 电缆、图形卡等

    通常设置为大约00110111的值。

    RSVD:0为修复
    TX 增益通常设置为0。

    感谢您的回复。

    Rhee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    ML_lane [n]_P/N 连接了什么?

    除了对通道1进行编程之外、您还对通道0、2和3进行编程吗?

    我希望序列为 VCC -> PWD -> DP141和 FPGA 配置-> HPD 变为高电平-> AUX LINK 培训、这是您要遵循的序列吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #ML_lane [n]_P / N 也连接到 FPGA (GTX Bank) 、所有四个通道均已编程。

    当前序列如您所说。
    未修改的电路板将同时具有 VCC 和 PWD#虚拟高电平。

    谢谢。

    Rhee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    那么 、#ML_lane [n]_P / N_M 是否已连接到 FPGA?  

    您能否显示 VCC、PWD#和 HPD 的示波器捕获?

    在将 HPD 驱动为高电平之前、FPGA 是否确保 DP141已完全编程?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ML_lane [n]_P / N_D 是来自来源的数据
    ML_lane [n]_P / N_M 已连接到 FPGA。

    简而言之、结构为"Source"->"Connector"->DP141->FPGA"。

    如上一个答案中所述、除非我手动运行软件、否则 HDP 不起作用。
    当电路板仅通电时、VCC 和 PWD #会立即上升。

    由于这是一种手动操作方法、因此用示波器检查时序毫无意义。

    VCC 和 PWD #的图形显示在上一个答案中。
    如果您不知道、则仅单独采用 HDP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    您可能不需要 ML_lane 上的交流耦合电容器[n]_P / N_D、因为交流耦合电容器应该已经存在于源端。 在 DP141的源端和输入端使用交流耦合电容会降低总电容、可能无法满足 DP 规格交流耦合电容要求。

    我是从系统配置和信号完整性的角度来看待这个问题的。  

    从系统配置的角度来看、我希望 序列为 VCC -> PWD -> DP141和 FPGA 配置-> HPD 变为高电平-> AUX 链路训练。

    从信号完整性的角度来看、源或 FPGA 是否具有任何指示链路训练状态的寄存器? 在您报告的两个案例之间、链路训练是否最终得到相同的结果? 在电源和 DP141之间使用短电缆或长电缆时、您是否看到时间差异?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在相同的环境中、稳定时间略有不同、因此很难确定。

    但是、如上所述、这种现象在最坏情况下最为明显(最大限度地减小 DP141的 EQ 设置)。
    最坏的情况取决于电缆的长度和条件。

    在 FPGA 中、有一种方法可以检查信号状态。
    在 Source 上验证似乎很困难。

    谢谢。

    Rhee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    根据 FPGA RX 设计能力、任何未由 DP141 EQ 补偿的 ISI 都必须由 FPGA RX 处理。  

    这种现象还可能取决于 FPGA 内核如何处理链路训练、它是否经历不同 DP 数据速率和通道数的多次迭代。 希望 FPGA 也能打印出来。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经知道在 FPGA 中可以进行数据补偿的位置。

    但是、如果在没有 DP141的情况下直接连接源和 FPGA、则不会出现稳定时间问题。

    一旦稳定、就可以使用 FPGA 进行额外补偿、但之前的情况是一个问题。

    之前是否没有顺序问题或其他问题?

    谢谢。

    Rhee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhee

    您是否尝试使用0欧姆电阻器替换输入端的交流耦合电容器?  

    我过去没有看到过这个问题。 一旦在 VCC 稳定后将 PWD#驱动为高电平、并且 FPGA 和 DP141均已正确编程、系统应处于正常运行状态。

    谢谢

    David