This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1:DS90UB948 LVDS 输出单路异常

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860308/ds90ub948-q1-ds90ub948-q1-ds90ub948-lvds-output-single-abnorm

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

尊敬的 TI 专家:

   我们使用的串行器是 DS90UB941AS-Q1 、解串 器是 DS90UB948-Q1。 连接图 如下所示 :

现在、在我们的处理器中可以  访问 DS90UB948 I2C 地址、但 DS90UB948 LVDS 单路输出是连续的高电平,例如 D0-是1.5V D0+是1.0V。

 当我使用 ALP 连接 DS90UB948并设置 测试图形模式时,DS90UB948 LVDS 单路输出 仍然是连续 的高电平。请向我提供帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能给我更多详细介绍一下您想要实现的目标吗? 您是否尝试降低摆幅水平? 您是否未看到数据从高电平切换到低电平/从低电平切换到高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您正在尝试实现什么目标?

    正如我之前的反馈问题、我不 使用 DS90UB948输出单路 LVDS 以点亮1920x720 分辨率 LVDS 屏幕。 主 电路图 如下:

    2.尝试降低摆幅水平?

     您是不是要减小示波器?的摆幅电平

    3. 数据从高电平切换到低电平/从低电平切换到高电平?  

    我无法在   DS90UB953的所有 LVDS 单个引脚中看到从高电平切换到低电平/从低电平切换到高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       此外 ,我还完成了以下调试方法 :

    DS90UB941链路与 DS90UB948和 DS90UB948锁定引脚连接高电平。 然后、我使用 usb2any 连接 DS90UB948 i2c,并在   ALP 中设置 DS90UB948测试图案模式。 在 ALP pattren 发生器控制中、选择启用发生器和色条、视频控制时序源选择 外部。

     2.断开 DS90UB941的连接、  单独使用 DS90UB948。使用 usb2any 连接 DS90UB948 i2c,并在     ALP 中设置 DS90UB948测试图案模式。 在 ALP pattren 发生器控制中、选择启用发生器和色条、视频控制时序源选择内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    测试1或2是否具有屏幕显示输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

        测试1或2没有 屏幕显示输出、DS90UB948 LVDS 单路输出为连续高电平。

    我们还测量  不带显示屏的 DS90UB948 LVDS 输出单路、但  DS90UB948 LVDS 输出 单路是连续高电平。