This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:TCAN1051-Q1湿度影响

Guru**** 2546400 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815147/tcan1051-q1-tcan1051-q1-influence-of-humidity

器件型号:TCAN1051-Q1

尊敬的支持团队

我的客户使用 TCAN1051-Q1、 他们确认   在85度/85%湿度下 CANH/L 输出为0V 的行为。

除显性和隐性状态外、是否还有任何 CANH/L 输出为0V 的模式?

Regars

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    您的客户是否测试过单个 TCAN1051-Q1器件?  或者、这是对多节点 CAN 总线的测试吗?   

    如果系统中有多个节点、则系统中可能会发生接地漂移、并且相对于其中一个节点、隐性电平可能输出为0V。   

    然而、作为一个单器件、TCAN1051-Q1并不打算在 CAN 总线上输出0V、除非 VCC 上存在诸如总线短路或欠压事件之类的故障条件。  您列出的湿度和温度限制处于 TCAN1051-Q1的正常工作条件下。   

    您能否提供有关测试设置以及 CANH 和 CANL 波形的更多信息?

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、您好!

    您是否能够解决此问题?  如果没有、您是否有机会查看 Max Megee 的上述评论?  此外、您能否验证此测试是否为 IC 供电、以及测量探头的阻抗是否高(超过1兆欧姆)?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max-San

    很抱歉耽误您的回答。

    客户现在怀疑其他因素、例如电缆。


    如果需要 调查 IC、我将反馈您的内容。

    此致

    永川体野郎