This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队
我的客户使用 TCAN1051-Q1、 他们确认 在85度/85%湿度下 CANH/L 输出为0V 的行为。
除显性和隐性状态外、是否还有任何 CANH/L 输出为0V 的模式?
Regars
永川体野郎
永泽-圣、您好!
您的客户是否测试过单个 TCAN1051-Q1器件? 或者、这是对多节点 CAN 总线的测试吗?
如果系统中有多个节点、则系统中可能会发生接地漂移、并且相对于其中一个节点、隐性电平可能输出为0V。
然而、作为一个单器件、TCAN1051-Q1并不打算在 CAN 总线上输出0V、除非 VCC 上存在诸如总线短路或欠压事件之类的故障条件。 您列出的湿度和温度限制处于 TCAN1051-Q1的正常工作条件下。
您能否提供有关测试设置以及 CANH 和 CANL 波形的更多信息?
此致、
Max Megee
TI 收发器应用