This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000m 介质转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814082/dp83869hm-1000m-media-converter

器件型号:DP83869HM

你(们)好,先生

在您的数据表中、描述1000M 介质转换器的功耗约为495mW。

但在我的 PCBA 中、它大约为1.2W (没有 SFP 模块/MCU...)、我是否需要进行任何寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    DS 中的值为典型值。 您是否驱动 LED、在高温下工作、在高电源电压下工作?

    您是否在任何 IO 线路上驱动高负载? 使用外部拉电阻器?

    所有这些都会导致更高的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    室温:25°C

    VDDIO: 2V5

    VDD1P0:1v2

    VDDA2P5:2V5

    VDDA1P8:内部电源

    LED:仅使用 LED2

    媒体转换:1000Mbps  

    这就是全部、但功耗仍保持在1.2W

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送原理图。

    当您将 PHY 断电至 IEEE 断电模式时、功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行在 IEEE 断电模式下、功耗大约为0mW。

    e2e.ti.com/.../5734.CV4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    感谢您提供数据点和原理图。

    请探测所有自举电阻器、以查看这些值是否符合您的预期。

    此外、请探测 LED 网络以查看是否存在短路、并探测 RBIAS。

    您能否确认在进行测量时 FB2未填充?