请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 你(们)好,先生
在您的数据表中、描述1000M 介质转换器的功耗约为495mW。 
但在我的 PCBA 中、它大约为1.2W (没有 SFP 模块/MCU...)、我是否需要进行任何寄存器设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
在您的数据表中、描述1000M 介质转换器的功耗约为495mW。 
但在我的 PCBA 中、它大约为1.2W (没有 SFP 模块/MCU...)、我是否需要进行任何寄存器设置?
运行在 IEEE 断电模式下、功耗大约为0mW。