This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:在 DP83867IS 中、可以#39;t 在 RGMII 模式下进行通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814216/dp83867is-can-t-communicate-under-rgmii-mode-in-dp83867is

器件型号:DP83867IS

大家好、

我已提交 E2E 问题、请参阅以下链接:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/810147/3009219#3009219

我们已经解决了信号电压电平问题、现在信号和时钟的电压和频率是正常的、但它们仍然无法使用 RGMII 进行通信。

问题是:

CPU 发出60位数据、但仅接收48位数据。

2. CRC 校验错误。

我们认为它可能是软件设置问题、而不是硬件问题。 一个问题是有关 RGMII 延迟配置的问题。

客户设置如下添加0x0086:

位7:4    2.75ns;      位3:0   2.25ns

1.这些延迟 配置是否正确?  

2.客户使用 AMC335x 或 IM.6平台、您能否提供基于 AMC335X 和 IM.6的 RGMII 寄存器配置参考代码、尤其是延迟设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能否尝试发送可被8除的帧?

    现在您正在发送奇半字节帧。

    我想看看这是否会影响您看到的误差。

    您设置的内部延迟取决于您在 MAC 侧使用的是任何延迟还是通过跟踪路由实现了任何延迟。

    您能告诉我们您使用的是哪种方法吗?

    2ns 延迟最适合1Gbps 运行、因为这为 RGMII 提供了最长的设置/保持时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您说过我们可以发送可被8除的帧、您能不能评论可被8除的已发送帧和奇半字节帧之间有什么区别?

    您知道哪个客户在 IM.6平台上使用 DP83867IS 吗? 您以前是否曾遇到过类似问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    帧以八位位组的形式发送、因此不应存在奇半字节。

    传输帧时、它们应该已经可以被8分频。  

    请检查发出的帧。  

    DP83867可与 IM.6平台配合使用。