大家好、
我已提交 E2E 问题、请参阅以下链接:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/810147/3009219#3009219
我们已经解决了信号电压电平问题、现在信号和时钟的电压和频率是正常的、但它们仍然无法使用 RGMII 进行通信。
问题是:
CPU 发出60位数据、但仅接收48位数据。
2. CRC 校验错误。
我们认为它可能是软件设置问题、而不是硬件问题。 一个问题是有关 RGMII 延迟配置的问题。
客户设置如下添加0x0086:
位7:4 2.75ns; 位3:0 2.25ns
1.这些延迟 配置是否正确?
2.客户使用 AMC335x 或 IM.6平台、您能否提供基于 AMC335X 和 IM.6的 RGMII 寄存器配置参考代码、尤其是延迟设置?
谢谢你。