您好,团队。
您能在下面看到吗?
SPICE 模型规格取决于电源和负载?
2.in 要获得更真实的结果,客户是否应重新更改 SPICE 模型内部规格?
客户可以更改哪个句子(客户应该在 SPICE 模型中更改哪一行)?
4.如果客户的假设如下所示,客户如何考虑电缆以获得更真实的结果?
(他们是否应该用电缆阻抗编写任何 SPICE 信息? 电缆距离?
连接的电缆
如果客户必须更改 SPICE 模型中的输出阻抗,这是否意味着 I-V 特性是非线性的?
6.can 您是否共享 I-V 特征数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队。
您能在下面看到吗?
SPICE 模型规格取决于电源和负载?
2.in 要获得更真实的结果,客户是否应重新更改 SPICE 模型内部规格?
客户可以更改哪个句子(客户应该在 SPICE 模型中更改哪一行)?
4.如果客户的假设如下所示,客户如何考虑电缆以获得更真实的结果?
(他们是否应该用电缆阻抗编写任何 SPICE 信息? 电缆距离?
连接的电缆
如果客户必须更改 SPICE 模型中的输出阻抗,这是否意味着 I-V 特性是非线性的?
6.can 您是否共享 I-V 特征数据?
马萨-圣、
这些答案是基于我对该模型的理解。 我们可以与建模专家确认这些问题。
1)该模型取决于 Vcc、并专为100 Ω 负载设计;
2) 2)客户可以更改模型以匹配其应用;
3) 3)我认为这是.SUBCKT 驱动器部分;
4) 4)是的、客户需要有一个电缆型号。 一些 SPICE 工具具有内置模型、或一些制造商提供参数。 可以在参考中找到一些自定义模型。
www.edn.com/.../Improve-and-simplify-cable-simulation
5) 5)对于每个负载、I-V 是线性的。 但 内部阻抗 与负载不是线性的。
6) 6)什么是应用? 我们可以为 您的特定情况提供 I-V 特性。
此致、
Hao