This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E SPICE 模型问题

Guru**** 2639435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813384/sn65c1168e-question-of-sn65c1168e-spice-model

器件型号:SN65C1168E

您好,团队。

您能在下面看到吗?

SPICE 模型规格取决于电源和负载?

2.in 要获得更真实的结果,客户是否应重新更改 SPICE 模型内部规格?

客户可以更改哪个句子(客户应该在 SPICE 模型中更改哪一行)?

4.如果客户的假设如下所示,客户如何考虑电缆以获得更真实的结果?

(他们是否应该用电缆阻抗编写任何 SPICE 信息? 电缆距离?

连接的电缆

如果客户必须更改 SPICE 模型中的输出阻抗,这是否意味着 I-V 特性是非线性的?

6.can 您是否共享 I-V 特征数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    这些答案是基于我对该模型的理解。 我们可以与建模专家确认这些问题。

    1)该模型取决于 Vcc、并专为100 Ω 负载设计;

    2) 2)客户可以更改模型以匹配其应用;

    3) 3)我认为这是.SUBCKT 驱动器部分;

    4) 4)是的、客户需要有一个电缆型号。 一些 SPICE 工具具有内置模型、或一些制造商提供参数。 可以在参考中找到一些自定义模型。

    www.edn.com/.../Improve-and-simplify-cable-simulation

    www.ti.com/.../tiduei9.pdf

    5) 5)对于每个负载、I-V 是线性的。 但 内部阻抗 与负载不是线性的。

    6) 6)什么是应用? 我们可以为 您的特定情况提供 I-V 特性。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San

    3 )我认为这是.SUBCKT 驱动程序部分;

    如果客户更改负载、客户是否应更改 SUBCKT 驱动器器件上的值? 或者客户应在什么地方更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    让我首先与建模专家谈谈。 我不想向您提供未经验证的答案。

    另一种选择是 、您要求客户指定其应用。 TI 为该特定负载生成了另一个模型。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    如果您的客户对更改模型充满信心、则可以这样做。 可 使用外部负载估算器件的预期内部阻抗。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San。

    请参阅下面的内容

    3) 3)我认为这是.SUBCKT 驱动器部分;

    添加了 Q:如果负载条件发生变化、是否有任何示例?

    例如:如果负载为 〇〇ohm Ω,它们在句子中应该如何变化?

    6) 6)什么是应用? 我们可以为 您的特定情况提供 I-V 特性。

    答案:应用是伺服放大器、并与电机相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    驱动器内部 阻抗可通过输出电压和电阻负载进行估算。 例如 、当 Vcc=5V 时、驱动器在一个100Ohm 电阻器上生成一个2V 电压。 则驱动器的阻抗约为(5V-2V)/2/(2V/100Ohm)=75 Ω。

    只要 总线上的电阻负载、上拉/下拉节点都在仿真中建模、就可以使用结果与实验数据进行比较。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San

    何时可以生成 I-V 数据?

    我的客户等待。

    有什么需要告诉您的吗?

    我认为我已经像下面那样处理了你在上一个帖子中的问题。

    6) 6)什么是应用? 我们可以为 您的特定情况提供 I-V 特性。

    答案:应用是伺服放大器、并与电机相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    很抱歉、我尚未开始收集数据。 您能否在应用中提供电阻负载?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San。

    谢谢您的回复。

    150欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    我很快会为您获取数据。

    此致、

    Hao