This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811545/tps65983b-tps65983b

器件型号:TPS65983B

你(们)好。

我们目前正在构建 Thunderbolt3 FW (Titan Ridge - Tapex Creek TI83)、需要在 Thunderbolt EEPROM 中包含 PD FW。 我们的应用仅使用 Thunderbolt3至 PCIe。 有两个 Intel JHL7440 IC、每个 JHL7440有两个 PD (一个在下游、一个在上游)。 下游将被取消填充、因为没有级联下游器件。 这是我们的 EVT 构建、我们将其保留在以防万一的情况下。 我们不会使用 DP、USB、从上游或下游器件进行电源充电。 PD 与 JHL7440之间没有 USB2.0连接。 电源是自供电。 PP_5V 来自我们的 PCB 5V VR、每个 PD 可支持2.5W。 VBUS 连接到 USB C (Thunderbolt 3)连接器。 您的团队已经检查了原理图、并确认没有问题。 有些问题需要您的帮助。  

我已申请 PD FW、并  从您的一侧获取 TPS65983_FW_6.61_Windows 和 TPS65983_FW_4.61_Windows。 这两者之间的区别是什么? 目前我使用 的是 TPS65983_FW_6.61_Windows。  

2.我附加了 pjc 文件,需要您的帮助来检查是否需要修改任何内容。  

e2e.ti.com/.../S19-PD-FW-Project-20190616.zip

e2e.ti.com/.../S19-PD-FW-setting.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于 TPS65983B、6.x 固件与 PD3兼容、4.x 固件基于 PD2。

    我无法查看整个项目文件、因为许多设置都基于您的设计和实施。 配置 GUI 将防止任何非法设置或冲突设置。 是否有您关注的特定部分?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    感谢您的回复。 以下是我们希望与您澄清的一些事项。  

    在新项目选择中、我们使用 Titan Ridge DD、但不使用总线电源。 是否可以选择 Tapex Creek ATX?

    2.发送源功能-我们设置每个端口5V 0.5A。 我们不会使用从主机或设备的电源充电。 PD 电源将提供我们的 PCB 3V3 VR。 还可以吗?

    3. TX 源功能扩展将使用默认设置,因为我不熟悉所有设置,并希望将其保留为默认设置以避免出现任何问题。  

    UFP 的数量将从3变为1。 因为 PDO 的数量似乎与 UFP 的数量相同。 如果输入源仅为5V、则 PDO 的数量将为1。  

    5.传输识别数据对象-产品类型将从外设更改为无源电缆。 我们使用的是 Thunderbolt 3无源500mm 电缆。   

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    对此进行了任何更新? 另一个问题是、我可以将低区域二进制文件合并到 TBT 中、但无法将 PD 完整闪存映像合并到 TBT FW 中。 当我合并完整的闪存映像时、FW 二进制文件的总大小为0。 是否仅关注合并低区域? 我们将于下星期一构建 PCB。 需要您的响应。  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    目前、我们使用 Intel JHL7440和 TPS65983BAZQZR PD 构建了该板、这非常紧迫。 我们无法使用 JHL7440 PCIe 链路获取 PCIe 器件。 我们不确定问题是在 PD 还是 JHL7440侧。 我们没有使用电源汇流条功能。 我们只需为 PP_5V0和连接到 USB C 连接器电源引脚的 VBus 提供每个端口5V 0.5A 电流。 我们不使用 USB 多路复用器功能。  那么、我需要您帮助确定 PD 是否就绪?  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65983B 可接收来自 VBUS 或 Vin3V3的输入电源。 如果 Vin3V3未通电、则器件将以"电池电量耗尽"模式启动。

    如果 PD 已通电、则您应该会在输出 LDO 线路(LDO_1V8、LDO_3V3)上看到电压。

    I2C2上还应该有一个 IRQ 来指示器件已经完成其固件的加载。

    此致、

    Scott