https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811545/tps65983b-tps65983b
器件型号:TPS65983B你(们)好。
我们目前正在构建 Thunderbolt3 FW (Titan Ridge - Tapex Creek TI83)、需要在 Thunderbolt EEPROM 中包含 PD FW。 我们的应用仅使用 Thunderbolt3至 PCIe。 有两个 Intel JHL7440 IC、每个 JHL7440有两个 PD (一个在下游、一个在上游)。 下游将被取消填充、因为没有级联下游器件。 这是我们的 EVT 构建、我们将其保留在以防万一的情况下。 我们不会使用 DP、USB、从上游或下游器件进行电源充电。 PD 与 JHL7440之间没有 USB2.0连接。 电源是自供电。 PP_5V 来自我们的 PCB 5V VR、每个 PD 可支持2.5W。 VBUS 连接到 USB C (Thunderbolt 3)连接器。 您的团队已经检查了原理图、并确认没有问题。 有些问题需要您的帮助。
我已申请 PD FW、并 从您的一侧获取 TPS65983_FW_6.61_Windows 和 TPS65983_FW_4.61_Windows。 这两者之间的区别是什么? 目前我使用 的是 TPS65983_FW_6.61_Windows。
2.我附加了 pjc 文件,需要您的帮助来检查是否需要修改任何内容。