This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:布局检查

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813961/tusb501-layout-check

器件型号:TUSB501

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想了解 TUSB501焊盘建议图。

我希望用户可以处理的规格中心的圆圈是多少?

1.不要在没有防焊的情况下打开钢板(圆不暴露铜)
2.不要打开钢板、打开焊接(圆的部分暴露在外)


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将与封装工程师联系并尽快更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    IF 参考板文件(slrc463)
    只有方形焊盘阻焊层处于打开状态、因此我们只需遵循 并忽略数据表上的十字加号即可?

    slrc463文件

    数据表:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以忽略它、十字加号仅用于指定封装的中心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    此 DRF 封装的散热焊盘上有一个 Ø0.3 μ m 图、但它并未指示其设计角色。
    Ø0.3要挖的区域是什么? 还是铜?
    您能否帮助解释其设计原因?  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅链接的本文档、查看它是否能解答您的问题。 我仍在努力寻找专家来回答您的问题。

    http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一种支持、因此裸片在粘接期间可以保持稳定、但不会影响焊接