This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:不使用 Vcc 电源时的行为 tlk110

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787836/tlk110-behavior-tlk110-without-vcc-power

器件型号:TLK110

您好!

我们使用包含基于 tlk110的网络接口的设备。 在正常运行中、所有操作都成功。 但是,我们注意到以下意外行为:如果设备断电(除网络外的所有连接都断开连接,无电池电源),网络集线器(Surecom EtherPerfect 508t,仅10Mbit)会将其识别为活动的10BASE 设备。

我们研究了网络的行为、发现在没有电源的情况下、tkl110可以自由地将信号从 Rx 传输到 Tx、反之亦然、会轻微减弱信号(2伏脉冲-> 0.2伏)。 网络集线器"听到"自己的请求、错误地将设备检测为10BASE。

我们调查了不同制造商的几种不同网络控制器、但在器件断电时未发现类似的回波效应。

我们还检查了 tlk110数据表、并且在电路中没有发现任何明显的错误。 PulseJack JX30-0005nl 用作分离变压器。

遗憾 的是、错误识别断电设备会导致网络集线器上的端口打开、这可能导致回路发生、而某些网络设备会将回路视为故障。

为了避免回波、我们可以检查或更改器件电路中的哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确认您使用的是 HX1198磁性元件(使 CMC 朝向设备侧、而变压器朝向 RJ-45侧)。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、变压器 PulseJack JX30-0005nl 用于 RJ-45。

    什么是 CMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CMC:共模扼流圈。

    通常、CMC 有助于抑制反射的信号。 更多选择:

    如果电缆长度不重要、您可以添加另一个扼流圈来抑制信号。
    2.保持磁性元件 CT 通电。



    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的情况下、反射是通过断电的 IC 进行的。 如果我删除 tlk110、则来自 Rx 的信号停止下降到 Tx、Tx 停止下降到 Rx。

    为速度和模式协商协议发送脉冲的外部设备会将其恢复。

    输入端振幅约为2伏的脉冲会在输出端产生0.2伏的电压。

    我对 D44和 D45进行了降序-它不会产生任何效果。

    CMC 旨在抑制高频率噪声、它们如何帮助我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IEEE 规范定义的有效脉冲电压范围为585mV 至3V。 0.2V 脉冲超出窗口范围、路由器不应将其视为有效脉冲。

    是的、添加 CMC 将帮助您进一步抑制。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步评估、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET