您好!
我们使用包含基于 tlk110的网络接口的设备。 在正常运行中、所有操作都成功。 但是,我们注意到以下意外行为:如果设备断电(除网络外的所有连接都断开连接,无电池电源),网络集线器(Surecom EtherPerfect 508t,仅10Mbit)会将其识别为活动的10BASE 设备。
我们研究了网络的行为、发现在没有电源的情况下、tkl110可以自由地将信号从 Rx 传输到 Tx、反之亦然、会轻微减弱信号(2伏脉冲-> 0.2伏)。 网络集线器"听到"自己的请求、错误地将设备检测为10BASE。
我们调查了不同制造商的几种不同网络控制器、但在器件断电时未发现类似的回波效应。
我们还检查了 tlk110数据表、并且在电路中没有发现任何明显的错误。 PulseJack JX30-0005nl 用作分离变压器。
遗憾 的是、错误识别断电设备会导致网络集线器上的端口打开、这可能导致回路发生、而某些网络设备会将回路视为故障。
为了避免回波、我们可以检查或更改器件电路中的哪些内容?