客户正在检查 XIO2001是否支持 Microsoft 定义的运行时 D3 (RTD3)模式?
我了解到 RTD3与 XIO2001中的 L0和 L1状态类似以实现节能。 我们确实启用了 XIO2001 ASPM 并对下面的 XIO2001寄存器进行了调优、但看起来不起作用。 是否可以再次检查 XIO2001是否支持 RTD3模式? 如果是、请告诉我们需要启用/禁用哪些寄存器?
下面是我们进行的测试、我附加了 XIO2001寄存器转储以作为 well.e2e.ti.com/.../XIO2001_5F00_dump.txt 进行检查
关于运行时 D3 (RTD3)模式说明: