This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:有关 XIO2001的问题支持 D3模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815430/xio2001-question-about-xio2001-supports-d3-mode

器件型号:XIO2001


客户正在检查 XIO2001是否支持 Microsoft 定义的运行时 D3 (RTD3)模式?

我了解到 RTD3与 XIO2001中的 L0和 L1状态类似以实现节能。 我们确实启用了 XIO2001 ASPM 并对下面的 XIO2001寄存器进行了调优、但看起来不起作用。 是否可以再次检查 XIO2001是否支持 RTD3模式? 如果是、请告诉我们需要启用/禁用哪些寄存器?

下面是我们进行的测试、我附加了 XIO2001寄存器转储以作为 well.e2e.ti.com/.../XIO2001_5F00_dump.txt 进行检查

关于运行时 D3 (RTD3)模式说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。 请注意,ASPM 应被禁用,因为它存在已知问题(您可以参考勘误表)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有关PCI 电源管理状态的 ASPM 和 CLKREQ#相关问题、请参阅勘误表(www.ti.com/.../scpz008b.pdf)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户反馈了 L1而非 L0中支持的 RTD3,因此客户想知道 XIO2001支持具有 ASPM L1 (而非 L0)的 RTD3,并确认它不会达到 ASPM L0勘误表。

    正如最初的 E2E 帖子所描述的、我们所做的测试操作涵盖了 XIO2001勘误表、但都失败了。

    因此、有2个问题/请求  

    如果 XIO2001不支持 RTD3、我们能否提供有关该限制的说明。  

    如果 XIO2001确实支持 RTD3、它们是否需要修改任何寄存器(勘误表说明除外)?

    谢谢