This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IVS-EVK:DP83849IVS-EVK

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, USB-2-MDIO, DP83849I, DP83849IVS-EVK, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784057/dp83849ivs-evk-dp83849ivs-evk

器件型号:DP83849IVS-EVK
主题中讨论的其他器件:DP83849IMSP-EXP430F5529LP

你(们)好

我正在对 DP83849IVS-EVK 板进行以太网通信测试。

我想修改寄存器以更改为 LED 模式3

我有 "MSP-EXP430G2ET"Launch Pad 、 并读出"USB-2-MDIO 软件工具"(SNLU 197)

我正在尝试 使用 MSP-EXP430G2E2 Launchpad 和 DP83849IVS-EVK 板运行 USB-2-MDIO。

但我在 PHY 搜索方面遇到问题。

我的条件是  

 1) 1)已连接

  : DP83849IVS-EVK  MDIO/J1 PIN2 --- MSP-EXP430G2E2电路板 MDIO/P1.5

   DP83849IVS-EVK  MDC/J1引脚5 -- MSP-EXP430G2E2板 MDC/P1.4

   和 GND 引脚已连接

 2) 2) MSP-EXP430G2E2板上的电压

 :驱动程序已安装

 :已成功刷下、一直到 Launchpad 以及完全照明的 LED1和 LED2

  (文件:USB_2_MDIO_G2.hex)

 3) 3)

 : J36 (PHYAD1)和 J37 (PHYAD2)=>捆绑高电平或开路

 4)在 USB-2-MDIO 上

 : 可以打开端口,  

  端口 端口状态窗口在"USB-2-MDIO" 程序上显示"绿色"和"硬件已连接"

但是,当我运行“文件->查找 PHY ID”时,所有32个 PHY ID 都显示“Noi 可用”

请问有什么想法或问题吗?

谢谢  

多内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    DP83849可能无法获得正确的电源。

    您能否确保向 DP83849I 正确提供3.3V 电压? 您可以测量 C6-C9的电压电平。

    此外、确保您的电源上的电流限制对于该电路板来说足够高。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在公司工作了很长时间

    今天我回来

    我现在将进行检查  

    谢谢 你

    多内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在 C6-C9上检查了3.3V 电压。
    我已经检查了以太网通信是否正常工作。 因此、我认为3.3V 电力线是好的。
    HM...为什么在程序上找不到 PHY ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    您是否能够解决您的问题?

    如果不是、您能否测量 MDIO 引脚上的电压电平? 由于引脚具有外部上拉电阻器、它应该为3.3V。

    您可以尝试的另一件事是交换 MDC 和 MDIO 线以查看其是否正常工作。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我尚未找到原因。 和  

    1) 1)检查了 MDIO 电压、3.3V 正常、

     2) 2)交换 MDC 和 MDIO 后,结果相同,找不到 PHY ID

    2.我现在正在使用 MSP-EXP430G2E 板

      我是否需要购买 MSP430 F5板并尝试进行测试?

    在 DP83849IVS-EVK 上将 PHYAD1和 PHYAD2引脚连接到3.3V 高电平

      这与问题有何关系?

     谢谢,玩得开心!

     多内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donell、

    您可以尝试 MSP430F5系列吗? 有关更多详细信息、请访问此链接:

    www.ti.com/.../snlu197.pdf

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 MSP-EXP430F5529LP 板进行了检查

    我发现 " PHY6""PHY7"可用  

    我选择了"phy id" 06或07

    并输入 所需的寄存器地址框 (0001~FFFF 值)  

     对话框显示 " Register 0017 is:timeout Error" 、其他寄存器的结果相同

    我应该检查什么吗?

    来自 Doenlle