主题中讨论的其他器件:DP83849I、 MSP-EXP430F5529LP
你(们)好
我正在对 DP83849IVS-EVK 板进行以太网通信测试。
我想修改寄存器以更改为 LED 模式3
我有 "MSP-EXP430G2ET"Launch Pad 、 并读出"USB-2-MDIO 软件工具"(SNLU 197)
我正在尝试 使用 MSP-EXP430G2E2 Launchpad 和 DP83849IVS-EVK 板运行 USB-2-MDIO。
但我在 PHY 搜索方面遇到问题。
我的条件是
1) 1)已连接
: DP83849IVS-EVK MDIO/J1 PIN2 --- MSP-EXP430G2E2电路板 MDIO/P1.5
DP83849IVS-EVK MDC/J1引脚5 -- MSP-EXP430G2E2板 MDC/P1.4
和 GND 引脚已连接
2) 2) MSP-EXP430G2E2板上的电压
:驱动程序已安装
:已成功刷下、一直到 Launchpad 以及完全照明的 LED1和 LED2
(文件:USB_2_MDIO_G2.hex)
: J36 (PHYAD1)和 J37 (PHYAD2)=>捆绑高电平或开路
4)在 USB-2-MDIO 上
: 可以打开端口,
端口 端口状态窗口在"USB-2-MDIO" 程序上显示"绿色"和"硬件已连接"
但是,当我运行“文件->查找 PHY ID”时,所有32个 PHY ID 都显示“Noi 可用”
请问有什么想法或问题吗?
谢谢
多内尔