This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:具有 PCI Express 多路复用器/多路信号分离器开关的 Ds80pci800、无信号输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785974/ds80pci800-ds80pci800-with-pci-express-mux-demux-switch-no-signal-output

器件型号:DS80PCI800

具有 PCI Express Mux/Demux 开关的 Ds80pci800、无信号输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您能否提供有关系统、系统中的 DS80PCI800配置以及发现的问题的更多详细信息?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是详细信息
    A.方框图:
    B.原理图:
    C.调试 过程:
    1.独立使用 DS80PCI800中继器、无需添加 PCIe 多路复用器/多路信号分离器开关、功能正常;
    2.连接 DS80PCI800中继器和 PCIe 多路复用器/多路信号分离器开关、找不到 PCIe 设备;
    图中显示了 DS80PCI800中继器拆除后、TX 和 RX 信号直接 连接到 PCIe 多路复用器/多路信号分离器开关、可以 找到 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    我看不到方框图和原理图。 是否可以重新开机自检/重新连接?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请发送完整原理图、其中显示了从 CPU 到原理图中端点的整个路径。 这可能有助于了解不同场景的行为方式。
    谢谢、此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    DS80PCI800输入是否与远程 PCIe TX 进行交流耦合? 从原理图中看不出这一点。 正如 Lee 所建议的、请分享整个原理图。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达沃:
    他们是否共享了整个原理图? 或者、我们可以关闭 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于未共享整个原理图、我们将认为此问题已解决。