This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:参考原理图

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782710/tmds442-reference-schematics

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

请使用 tms442共享1输入2输出 HDMI 的参考电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 HD3SS215吗? 我们有该器件的参考原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经有 TMDS 库存。 附件是两个不同测试板的 pdf。 如果您对此有任何意见、请分享并访问 helpful.e2e.ti.com/.../tb.pdfe2e.ti.com/.../END_5F00_SCH_5F00_REVA_5F00_31DEC2018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要在 DDC 引脚上使用一些上拉电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这在第一个原理图中缺失、我以 TB 为单位添加了上拉电阻、但仍在加电时、TMDS (仅安装了所需的通道选择电阻器)将加热并执行 nothing.e2e.ti.com/.../4578.tb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逻辑是否正确? HPD 是否会在该路径上变为高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望逻辑正确。 AM 使用 Odroid XU4和720p 显示屏对其进行测试。 直接连接时、一切正常、但通过此测试板进行连接时、不会出现任何情况。 我还检查了 HPD、它在连接到该板时始终处于低电平。 我已经多次检查了 HDMI 连接器的引脚排列和占用空间、并且 TMDS442引脚排列和一切都是正确的。 在布局中、所有布线都很短、我认为长度匹配问题的可能性非常小。 TMDS442使用1117 3V3以3.3V 电压加电、加电时 TMDS 升温极高。 我尝试更改 TMDS、但仍然发热。 仅连接灌电流或拉电流时、TMDS442会发热是否正常? 如果您可以查看、我可以附加一些电路板照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 HPD 始终为低电平、则可能还需要在 SCL_SINK、SDA_SINK 上添加上拉电阻、这是不正确的。
    如何控制 GPIO 引脚? 您能否获得数据表上第22页的引脚状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否解决了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、问题仍然存在。 我使用3.3K 上拉电阻器将 I2C 引脚连接到3.3V。 和 GPIO 连接如下所示。

    GE = 3.3V

    OE1 = 0V

    SA1 = SA2 = 0V

    I2CEN1 = 3.3V

    PREC1 = 0V

    而 OVS =悬空、VSADJ = 51

    在连接到该板后、HPD 不会变得高电平。 但在直接连接到视频源时、显示器工作正常。 TMDS442温度上升约50°C 也是正常的吗?

    附件是两个不同分离器板的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VSADJ = 4.64K *
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设 SA1 = SA2 =低电平、SB1 = SB2 =低电平、OE1 = OE2 =低电平、I2CEN1 = I2CEN2 =高电平、SP=低电平、5V_PWR1 =高电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、在上述情况下也尝试过、但输出仍然不会出现。 TMDS442仅加热。 TMDS442加热至40至50是否正常? 此外、它大约需要120至150mA @ Vin = 3.32V 和5V_PWR1 = 4.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    150mA 仍在规格范围内。 您能否尝试冷冻喷雾来查看它是否变得更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何焊接热焊盘?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于一个板、我放置了胶热膏、对于一个板、我焊接了它。 两者具有相同的散热特性。

    我计划改为任何其他芯片进行1:2分离。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有1:2多路复用器,但没有分离信号