Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215
请使用 tms442共享1输入2输出 HDMI 的参考电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
希望逻辑正确。 AM 使用 Odroid XU4和720p 显示屏对其进行测试。 直接连接时、一切正常、但通过此测试板进行连接时、不会出现任何情况。 我还检查了 HPD、它在连接到该板时始终处于低电平。 我已经多次检查了 HDMI 连接器的引脚排列和占用空间、并且 TMDS442引脚排列和一切都是正确的。 在布局中、所有布线都很短、我认为长度匹配问题的可能性非常小。 TMDS442使用1117 3V3以3.3V 电压加电、加电时 TMDS 升温极高。 我尝试更改 TMDS、但仍然发热。 仅连接灌电流或拉电流时、TMDS442会发热是否正常? 如果您可以查看、我可以附加一些电路板照片。