This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:器件 DS30BA101的输入范围

Guru**** 2932410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815531/ds30ba101-input-range-for-the-device-ds30ba101

器件型号:DS30BA101

大家好、

我想在我的应用中使用 DS30BA101、我对器件可以接受的输入电压范围有疑问。  

数据表中提到 了−0.3V 至 VCC+0.3V、而在"输入电压摆幅"(VID)下的"直流电气特性"表中、它被称为 100至2200 mVp−P

那么、该器件可以处理的确切输入电压是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddu、

    -0.3V 至 VCC+0.3V 是绝对最大值。 不保证在这个级别上持续运行。 另一方面、VID 是基于检查不同数据模式的允许输入电压摆幅。 因此、请遵循100至2200mVpp 的 VID 要求。

    此致、Nasser