Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS30BA101 大家好、
我想在我的应用中使用 DS30BA101、我对器件可以接受的输入电压范围有疑问。
数据表中提到 了−0.3V 至 VCC+0.3V、而在"输入电压摆幅"(VID)下的"直流电气特性"表中、它被称为 100至2200 mVp−P
那么、该器件可以处理的确切输入电压是多少?
谢谢、