This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:有关此演示、有两个问题。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785997/tusb9261demo-there-is-two-questions-about-this-demo

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

尊敬的 所有人

   当我测试 TUSB9261DEMO 时、我发现了一些有关它的问题、如下所示:

   1.如果我取出 U2 (Pm25LV512A 闪存设备),演示可能无法 正常工作,为什么?

   2. TUSB9261器件是否需要闪存? 如果没有,如何更改演示,以便正常工作?

   3.我检查 演示的原理图,能否用  振 荡器的晶体 XTAL intal int偷 换 XY1? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存器件用于保存 TUSB9261的固件、因此您确实需要它。
    TUSB9261演示可支持晶振或振荡器参考时钟。 要使用振荡器、R23和 R37需要装配一个0 Ω 电阻器。 需要将 C17和 C19拆下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大脑

    在您看来、,TUSB9261器件没有固件?它必须保持在闪存器件中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的大脑

    我之前曾在 E2E 上提出过问题、Nicholaus 对我说 TUSB9261应该使用默认固件、如果您不打算安装新固件、则不需要 Flash Burner。
    如下链接:

    e2e.ti.com/.../2861046
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian

    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 PC 上有固件、则无需在闪存驱动器上安装新固件。 但从您的问题来看、您的 PC 上似乎没有任何东西、这就是为什么仍然需要演示板上的一些东西来使其正常工作的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

        非常感谢、对此没有疑问。 器件需要闪存器件、因此很难使用。