Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261DEMO 主题中讨论的其他器件: TUSB9261
尊敬的 所有人
当我测试 TUSB9261DEMO 时、我发现了一些有关它的问题、如下所示:
1.如果我取出 U2 (Pm25LV512A 闪存设备),演示可能无法 正常工作,为什么?
2. TUSB9261器件是否需要闪存? 如果没有,如何更改演示,以便正常工作?
3.我检查 演示的原理图,能否用 振 荡器的晶体 XTAL intal int偷 换 XY1? 对吧?