请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM 您好!
我们正在计划一个包含5个 PHY (DP83867ERGZR)(RGMII)的应用。
根据数据表、CLK_OUT-Pin 可用作下一个 PHY 的参考时钟。 (请参阅数据表第23页、2017年3月修订版)
是否可以将时钟信号从 PHY 循环到 PHY (clock_out 到 XI -> 4次)?
是否需要考虑任何因素(例如时序、启动行为等)?
谢谢!
此致
赫尔曼