This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:Clock_OUT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815060/dp83867ergz-r-evm-clock_out

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

您好!

我们正在计划一个包含5个 PHY (DP83867ERGZR)(RGMII)的应用。

根据数据表、CLK_OUT-Pin 可用作下一个 PHY 的参考时钟。 (请参阅数据表第23页、2017年3月修订版)

是否可以将时钟信号从 PHY 循环到 PHY (clock_out 到 XI -> 4次)?

是否需要考虑任何因素(例如时序、启动行为等)?

谢谢!

此致

赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    它取决于原始时钟源。

    之所以会受到限制、是因为菊花链累积了抖动。

    通常、允许的最大值是一个额外的值、以便您仍然满足 IEEE 规格。

    我建议您执行一个填充选项、以允许这两种方法、并查看您选择的时钟源的性能。