This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:当 CC 通过电缆对 VBUS 短路时,在振铃期间,最高电压可高达44V?如何得到44V?

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810704/tpd6s300-when-cc-short-to-vbus-through-a-cable-during-the-ringing-the-maxium-voltage-can-be-up-to-44v-how-do-you-get-44v

器件型号:TPD6S300

   在文档网的第6页“针对您的下一个 USB Type-CTm设计的电路保护白皮书 ”中,当 CC 通过电缆对 VBUS 短路时,在振铃期间,最高电压可达44V?如何得到 44V?  

 下面是详细说明,但我仍然 无法理解,需要您的帮助!!  

  如波形所示、当电缆在 VBUS 短路事件期间出现时、相对于电阻器-电感器-电容器(RLC)电路中存在足够的电感、以便在振铃期间产生几乎是稳定电压或最终电压值两倍的峰值电压。 如果 CC 线路电容器在其电压范围内大幅降低、则振铃期间出现的峰值电压可能是设置电压或最终电压的两倍以上。 这意味着对于22V 短路、在 VBUS 短路事件期间、CC 或 SBU 线路上的电压最高可达44V。 最初认为仅需要22V 保护的电压最终需要44V

  

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是任何 RLC 电路的内在属性。 任何 LC 电路都有可能在施加的电压的2倍处振铃、并且电阻较低、并且随着电压升高、部件开始降低速率、振铃实际上可以超过2倍。 该测量结果表明了这一事实、以及该器件如何能够承受电缆本身内 RLC 电路引起的典型振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam:

       感谢您的回复。

       但我 仍然感到困惑、您能否 详细解释一下" LC 电路可能在施加的电压的2倍处振铃"?

       

       

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一篇文章、您可以阅读它、它可能会有所帮助。 在欠阻尼系统中、振铃2倍所施加电压的电势会发生、这是由电感/电容相比具有较小的电阻引起的。 在文章中、转到图7.6

    以下是另一个网页、可帮助解释欠阻尼和过阻尼系统。

    www.nessengr.com/.../