Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
您好、支持团队、
我的客户需要了解 SCL1/SDA1和 SCL2/SDA2在特定条件下的 VIH/VIL 电平、如下所示。 电路配置也显示在下面的原理图中。
-对于 SCL1/SDA1、为 VIH/VIL
SCL1/SDA1上的最小 VOH 为2.31V (灌电流大于0.21mA)
SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.99V (灌电流大于0.49mA)
SCL1/SDA1的 VIH 值是多少?
SCL1/SDA1的 VIL 值是多少?
-对于 SCL2/SDA2、VIH/VIL
SCL1/SDA1上的最小 VOH 为1.26V (灌电流大于0.30mA)
SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.54V (灌电流大于0.70mA)
SCL2/SDA2的 VIH 值是多少?
SCL2/SDA2的 VIL 值是多少?
客户表示按照公司内部规定、要展示实现大规模生产的价值。 否则无法执行下一步、我们需要您的帮助。
非常感谢您的帮助。
此致、
丸山市