This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:SCL1/SDA1上的 VIH/VIL 电平、PCA9306上的 SCL1/SDA1上的 SCL1/SDA1电平

Guru**** 2765995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809936/pca9306-vih-vil-level-on-scl1-sda1-and-scl1-sda1-on-pca9306

器件型号:PCA9306

您好、支持团队、

我的客户需要了解 SCL1/SDA1和 SCL2/SDA2在特定条件下的 VIH/VIL 电平、如下所示。 电路配置也显示在下面的原理图中。

-对于 SCL1/SDA1、为 VIH/VIL

SCL1/SDA1上的最小 VOH 为2.31V (灌电流大于0.21mA)

SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.99V (灌电流大于0.49mA)

SCL1/SDA1的 VIH 值是多少?

SCL1/SDA1的 VIL 值是多少?

 

-对于 SCL2/SDA2、VIH/VIL

SCL1/SDA1上的最小 VOH 为1.26V (灌电流大于0.30mA)

SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.54V (灌电流大于0.70mA)

 

SCL2/SDA2的 VIH 值是多少?

SCL2/SDA2的 VIL 值是多少?

 

客户表示按照公司内部规定、要展示实现大规模生产的价值。 否则无法执行下一步、我们需要您的帮助。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丸山-三、您好!

    VIH/VIL 规格通常是为数字输入缓冲器定义的、也就是说、一个会获取一些模拟输入电压并根据这些阈值电压将其解析为"逻辑高电平"或"逻辑低电平"状态的电路。  不过、PCA9306器件的 SDA/SCL IO 本质上不是数字的、而是像模拟开关一样工作。  只要任一端的电压降至 VREF1电平以下、该器件就会在"1"和"2"两侧的信号之间传导电平、从而实现电平转换。  对于 VREF1或更高的电压电平、传导会被阻断-这允许在2侧上上拉较大的高电平电压。

    由于此设计、PCA9306一侧的器件驱动的低电平电压也将出现在 PCA9306的另一侧。  (请注意、两侧的电压都非常接近、但可能不完全相同-流过开关的电流乘以开关的串联电阻会引入偏移电压。)  每侧的高电平电压仅由每侧使用的上拉电压设置(减去 PCB 上可能存在的下拉泄漏电流导致的上拉电阻上的任何压降)。

    如果您对此解释不清楚、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izumi San、

    "SCL1/SDA1的 VIH/VIL

    该器件采用导通 FET 架构。 这意味着 VIL 本质上是 VIH。 我们将看到它的点是围绕 Vref1的。

    " SCL1/SDA1上的最小 VOH 为2.31V (灌电流大于0.21mA)"

    这是 I2C、VOH 是上拉电阻器连接到的任何值、这就是 VOH 通常不是规格的原因。

    " SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.99V (灌电流大于0.49mA)"

    这使用导通 FET 架构、如果我们决定使用数据表的第6.5节 RON、则最大值为32欧姆。 如果您具有0.99V 电压、并且 RON 为32欧姆且驱动电流为0.49mA、则您会看到:0.99V+32*(.000049)= 0.991558V。 在此基准电压和电流下、我希望 RON 无论如何都要低得多(约为5欧姆)、因此 VOL 会低得多。

    "SCL1/SDA1的 VIH 值是多少?

    SCL1/SDA1的 VIL 值是多少?"

    正如我之前讨论过的、VIH=VIL=Vref1

    "SCL2/SDA2的 VIH/VIL

    见上文

    " SCL1/SDA1上的最小 VOH 为1.26V (灌电流大于0.30mA)"

    1.26V 低于 Vref1、因此大约为1.26V

    " SCL1/SDA1上的最大 VOL 为0.54V (灌电流大于0.70mA)"

    0.7mA 的电流非常低、您会在另一侧看到0.54V… (有关其他情况、请参阅上面的数学运算)。

    "SCL2/SDA2的 VIH 值是多少?"

    VIH=Vref1

    "SCL2/SDA2的 VIL 值是多少?"

    VIL=Vref1

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    >对于 VREF 1或更高的电压电平、导通受阻-这允许在2侧上上拉较大的高电平电压。

    有一个描述。
    当施加高于 VREF1的电压时、连接(1侧和2侧)被阻断、因此输出逻辑变为高阻态、输出电压在上拉的影响下变为高电平、
    我明白了。

    另一方面、如果 SCL1和 SDA1侧的上拉电压与 Vref1相同、我认为不可能使这些输入电压实际高于 Vref1。
    假设有一个较低的限值,因此 SCL1和 SDA1的电压“大于 VREF1的○○%”或“大于○○V”。
    请告诉我有关情况吗?
    (例如、如果 SCL1和 SDA1的电压为 Vref1的99%、它是否对应于"传导受阻"? 也是98%? 90%?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yoshihiko、

    "假定有一个较低的限值,这样 SCL1和 SDA1的电压“大于 VREF1的○○%”或“大于○○V”。
    请告诉我有关情况吗?
    (例如、如果 SCL1和 SDA1的电压为 Vref1的99%、它是否对应于"传导受阻"? 也是98%? 90%? )"

    在您越低的电压下、导通次数越多。 我想说、如果1侧(sda1/SCL1)低于 Vref1 ~0.4V、那么我们将看到发生传导(温度越高、这种传导越早、Vref1越低、传导越早)。 越低、传导就越强。 导通是1侧和 Vref1电压之间差异的线性函数。 (低于1V 的电压将是低于0.5V 的电压的两倍)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bobby!

    ●确认1
    我理解了这一点、它是正确的吗?
    假设
    200千欧时的压降小到可以忽略不计,假设 Vref2为3.3V。
    为了使2侧为2.31V、必须实现3.3V-2.13V = 0.99V 的导通(导通)。
    
    导通[V]= Vref1 [V]/侧1 [V]
    导通= 0.99Vref1
    = 1.8
    、因此对于1侧
    1 = 0.55
    
    、求解、 如果 side1大于或等于0.55V (在特定温度下)、则可以保证 side2大于或等于2.31V。
    ー
    
    ●Confirmation 2
    > Hater temps (确认2 >较高的温度)会使该导通更快发生
    、例如、它在0°C 时的变化量、 25°C 和50°C?
    5%? 10%? 尺寸更小吗? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "导通[V]= Vref1 [V]/侧1 [V]"

    导通电压不是百分比、它是一个随温度和掺杂水平而变化的值。 我会说、在室温下、典型值约为~0.6V、但我会使用1V 作为最大值(很可能您不会看到这么高)。

    "●确认1"

    如果您将1侧拉至0.55V、则2侧将略大于0.55V (可能是0.6V、取决于负载电流)。  

    "●确认2.

    >温度升高会使导通时间更快、例如、在0°C、25°C 和50°C 时、它的变化量是多少? 5%? 10%? 尺寸更小吗?"

    此类数据未编目、如果您需要估算值、您可能会通过查看几个二极管正向与温度间的关系来获得此估算值。 Google 搜索告诉我、在极高的温度(125C)下、它的起始点取决于负载电流、可以降低约30%。 较低的负载电流可提供较低的正向电压。 曲线图看起来非常线性。  在~75C 时、百分比变化可能约为15%。 在50C 时、这种变化可能约为7.5%。 同样、在25°C 变化(以25°C 为基准)的情况下、0C 应显示比25°C 增加7.5%。 这些将是我根据一般二极管行为进行的估算。

    -Bobby